This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410

Guru**** 2929240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741147/ds250df410-ds250df410

器件型号:DS250DF410

你(们)好

我尝试将 DS250DF410 CDR 带宽泵更改为9,但在60h 持续时间测试中仍有 CRC32错误。

我还可以尝试其他什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了能够解决此问题、我需要有关相关应用的更多详细信息。

    • 您能否提供  重定时器系统测试设置的方框图和/或功能说明?  
    • 您能否为相关 DUT 通道的寄存器0x27、0x28、0x71到0x75以及0x8F 提供重定时器通道寄存器值?  

    因此、

    Rodrigo Natal]

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Wu 和 Rodrigo、

    请关闭此案例。 如果有与此问题相关的更新、WU 可以重新打开此主题。

    此致、、、Nasser