This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:使用两个 DS80PCI402作为 Gen3 PCIe x8

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, DS80PCI810, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754994/ds80pci402-use-two-ds80pci402-as-gen3-pcie-x8

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810DS125BR820

大家好、

   客户希望使用两个 DS80PCI402作为 Gen3 PCIe x8、此建议是否可用? 如果是、应注意哪些部件? 如果可能、您能否帮助提供一些有关设计指南和应用手册的材料?

    非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    使用2个 DS80PCI402是 PCIe 8通道应用的良好解决方案。  在许多 情况  下、最好使用2个 DS80PCI810、该器件具有线性输出驱动器并通过了 PCI-SIG 测试。

     以下链接提供了一些良好的材料: 请注意、DS125BR820和 DS80PCI810在8Gbps 时具有等效性能。

    www.ti.com/.../snla227.pdf

    www.ti.com/.../snlu171.pdf

    www.ti.com/.../TIDA-00423

    此致、

    Lee