This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCA9535:PCA9535 GPIO 配置

Guru**** 2914650 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753530/linux-pca9535-pca9535-gpio-configure

器件型号:PCA9535

工具/软件:Linux

你(们)好

PCA9535是16位 I/O 扩展器、如果 GPIO 未使用、能否 配置为输入下拉?

谢谢。

LEIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leif、

    如果一个端口未使用、则可将其配置为输入、然后从外部(例如、使用一个电阻器)上拉高电平或低电平。 或者、未使用的端口可配置为输出(高电平或低电平)。 不过、无法将输入配置为在内部上拉或下拉。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    如果我们的软件没有配置未使用的端口,它们的默认状态是什么? 漂浮的……?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leif、

    默认配置是将每个端口配置为高阻抗输入。 您可以看到数据表的表3中总结的加电默认设置。 在您的系统中、您可以将这些未使用的输入端口拉高或拉低、或者将它们重新配置为输出。 不过、在将它们配置为输出之前、如果端口保持悬空、您可能会看到更高的电源电流。

    最大