This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:链路 LED 在开/关状态下反相

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738838/dp83848j-link-led-inverted-in-on-off-states

器件型号:DP83848J

大家好、

我遇到了 DP83848J 问题、其中链路 LED 会自动反转、以便在拔下电缆时 LED 亮起、并在插入电缆时熄灭。 这是一个常见的观察结果、还是有什么特定的原因可能导致这种情况?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这是在 TI EVM 还是客户电路板中发生的? 是否可以共享客户原理图? 如果无法在此处发布原理图、我们可以在 E2E 私人聊天中查看此内容。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Aniruddha。 我将离线联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    由于原理图的机密性、我们正在离线解决此问题、因此我现在将关闭此主题。 对于任何新项目、请启动新主题。

    此致、
    Aniruddha