This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:WHL 平台中的 TUSB522P 实现了黄色感叹号

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741591/tusb522p-tusb522p-in-whl-platform-got-yellow-bang

器件型号:TUSB522P

尊敬的团队:

    今天、我们测量了 TUSB522P、发现它似乎不是"TUSB522P 进入复杂模式"。

根据测量波形,似乎主机警告重置失败问题。

在同一点测量到2个波形(C403、C406)

您能否回答有关此问题的2个问题:

Q1:它是兼容模式还是主机警告复位?

Q2:当 USB 设备插头断开时、TUSB522p 如何知道?  e2e.ti.com/.../U401_5F00_TUSB522.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人很快就会重放
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁会回复?
    到目前为止、我没有收到任何回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们有一个单独的内部主题、您已在此主题上复制、请使用该主题。   

    此致、

    Undrea