This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TUSB8041:过流事件行为

Guru**** 2773255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755008/ccs-tusb8041-overcurrent-event-behavior

器件型号:TUSB8041

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

我想在 TUSB8041中实现以下配置

 

当4个下行端口中的一个发生过流事件时、我只想禁用过流端口、所有其他端口继续工作。

如果过流情况消失、则端口将再次自动启用。

 

为了实现这一点、只需配置以下3个引脚、无需外部 EEPROM。 对吧?

 

成组/SMBA2/HS_UP =低电平

FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP =低电平

PWRCTL_POL =取决于电源开关

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    您描述的过流报告不需要任何类型的 EEPROM 即可实现。 您还指示了正确的引脚配置设置。 请注意、集线器将向 USB 主机控制器报告过流情况、而 USB 主机控制器可能会向集线器发送 USB 命令、该命令将使用 PWRCTLx 引脚关闭所有端口或受影响端口的电源。

    此致、
    JMMN