Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想在 TUSB8041中实现以下配置
当4个下行端口中的一个发生过流事件时、我只想禁用过流端口、所有其他端口继续工作。
如果过流情况消失、则端口将再次自动启用。
为了实现这一点、只需配置以下3个引脚、无需外部 EEPROM。 对吧?
成组/SMBA2/HS_UP =低电平
FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP =低电平
PWRCTL_POL =取决于电源开关
此致、
OBA