This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:对于速度较慢的器件、禁用 SuperSpeed USB 连接

Guru**** 2584555 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754956/tusb8044-superspeed-usb-connectivity-is-disabled-for-slow-devices

器件型号:TUSB8044

你(们)好

 请澄清   TUSB8044数据表中的陈述

 "当上行端口被连接到一个只支持高速或者全速/低速连接的电气环境中时、下行端口上的超快速 USB 连接被禁用"

 

  是否为集线器的所有4个端口禁用超速? 这意味着一个慢速器件会降低所有其他器件的速度?  

 

BR、

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    USB 3.0流量和 USB 2.0流量在单独的信号上运行、两条总线之间没有转换。  如果集线器的上行端口连接到仅支持 USB 2.0的主机、则连接到集线器下行的所有设备均以 USB 2.0速度运行。  如果集线器的上行端口以 USB 3.0和 USB 2.0速度连接到主机、任何速度设备都可以连接到集线器的下行端口、而不会影响其他下行端口。

    此致、

    JMMN