This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535 IQ 问题

Guru**** 2938580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741358/tca9535-tca9535-iq-issue

器件型号:TCA9535

尊敬的 TI:

   下表是 TCA9535的 IQ 参数、请帮助检查三个问题:

1、如果 I/O 设置为输入、并且 I/O 引脚悬空、则 I/O 引脚是否会变得不稳定?

2、如果 I/O 设置为输出、IQ 是否不稳定? 由于我的客户端在输出 I/O 时测试了一些板、并且 I/O 全部悬空、因此 IQ 完全 不同、最小值为3uA、最大值为50uA、TCA9535没有 CLK。

3.如果 I/O 设置为输入、并且 I/O 将 LED 连接到 GND、是否仍有从 I/O 到 LED 的电流?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    "1、如果 I/O 设置为输入、并且 I/O 引脚悬空、则 I/O 引脚是否会变得不稳定?"

    我不能完全确定你说不稳定是什么意思。 I/O 将只是浮动、器件仍应工作、尽管 INT 引脚也可能会自行切换。 唯一的问题是您将看到更多的电流消耗、因为您可能会对 CMOS 栅极输入进行部分偏置并看到击穿电流。 如果您希望保持较低的电源电流、我建议您将引脚参考 GND/Vcc、或将引脚设置为输出。

    "2、如果 I/O 设置为输出、IQ 是否不稳定? 由于我的客户机在输出 I/O 时测试了一些板、并且 I/O 全部悬空、因此 IQ 完全 不同、最小值为3uA、最大值为50uA、 TCA9535 没有 CLK。"

    当器件设置为输出时、电源电流将最低。 如果引脚为悬空输入、则电源电流可能会随着悬空引脚电压漂移而变化。

    " 3. 如果 I/O 设置为输入、并且 I/O 将 LED 连接到 GND、那么 I/O 与 LED 之间是否仍有电流?"

    您说连接到 LED 的引脚将是输入吗? 在这种情况下、除非噪声(来自 PCB 或 EMI)耦合到引脚上、否则 LED 可能会关闭。 最好将引脚设置为输出低电平、以确保 LED 保持关闭状态。

    从技术上讲、由于泄漏、将有从 I/O 到 LED 的电流、但在大多数情况下不足以打开 LED。 当器件设置为输入时、引脚被视为高阻抗。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bobby:
    谢谢!
    我的客户希望进入待机模式、因为 IQ 仅为3.9uA (MAX)、但条件是 I/O 设置为输入。
    您说:"当器件设置为输出时、电源电流将最低。 如果引脚为悬空输入、则电源电流可能会随着悬空引脚电压漂移而变化。"
    那么、电流最小化时间是什么时候? 客户希望进入最低 IQ 状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby:
    请帮助检查 IQ 问题。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    您可以检查条件(输入或输出、浮动或非浮动)以实现最低 IQ 吗?
    根据上面显示的数据表、我们发现当 I/O 被设定为输入时、将实现待机模式。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    很抱歉、我直到现在才看到这里的消息。

    "您可以检查条件(输入或输出、浮动或非浮动)以实现最低 Iq 吗?"

    查看数据表、最佳 IQ 是器件以 Vcc 为基准的情况。 (请勿将其悬空)。 如果您将器件设置为输出高电平、您将参考输入以看到逻辑高电平。 或者、您也可以将一个上拉电阻器连接到 Vcc、并使器件保持为输入。 我认为最好通过一个大上拉电阻器将器件设置为输入并为 Vcc 供电。 (当输出为高电平时、与外部上拉相比、Ron 较低、从而产生更大的电流消耗、这就是我认为使用外部基准比使用输出作为基准更好的原因)。

    -Bobby