This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:PMBus 规范

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741792/lmh0303-pmbus-spec

器件型号:LMH0303

你好。

我对 LMH0303S 有疑问。

有关详细信息、请参阅随附的文档。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LMH0303S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石井三、您好!

    300ns 数据保持时间基于不同器件、温度和工艺角的设计工程师仿真。 换句话说、这是最坏的情况。  最好使用最坏情况分析进行设计。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    最好将 LMH 0303S 直接连接到 MCU 的 I2C。
    我们知道、我们必须在考虑分散的情况下调整时序。 这种理解是否正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishhi-San、

    LMH0303具有从器件 SMBus 接口。 这意味着驱动 LMH0303的主机控制 SMBus 接口时序。 在大多数情况下、该主机是 FPGA、可以轻松控制该时序。 在任何情况下、主机都必须调整此时序以满足此时序要求。

    此致、Nasser