This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741865/hd3ss3212-hd3ss3212-issue

器件型号:HD3SS3212

你(们)好

我使用 HD3SS3212构建 USB 3.0 (Gen2)开关板对于某些项目,我有一些问题。

应用如下所示,与电线类似 ,USB 主机可以选择连接 USB 端口1或端口2。

  1.  阻抗迹线为90+- 5%,但眼图非常差,迹线长度为2600 ~ 2800密耳,布局规则看起来不错
  2. 是否需要交流耦合? 我的应用需要参考 A 或 B?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设 HD3SS3212与系统/主机控制器和连接器在同一 PCB 上设计、则显示 A 和 B。 您的设计是什么样的? HD3SS3212 PCB 设计的两侧是否都有连接器?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此类似,USB B 型端口位于顶部,PCB 下方有两个 A 型端口,A 型和 B 型之间有 一个 HD3SS3212。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 HD3SS3212的两侧均使用连接器、因此主机和器件端接以及交流耦合方案未知。 我将执行以下操作以确保 USB 正确地进行交流耦合和端接。

    但是、眼图闭合也可能是由于10G 时的信道损耗太大、您是否尝试过更短的电缆?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    交流电容器的值与规格不同是很奇怪的、它不是0.1uF?

    R1~R4的作用是什么? 需要它吗?

    那么、整个设计就像这样?(我的 USB 主机是 PC USB 3.0主机、设备只是普通的 USB 3.0设备、就像任何3.0 USB 磁盘一样)

    我可以尝试减少电缆,是否有任何布局长度规则?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图是正确的。

    实际上、我在图表中犯了一个错误、220k 的下拉电阻需要放置在交流耦合电容器和 HD3SS3212之间。 由于 RX 通道是交流耦合的、因此需要220k 来正确偏置 HD3SS3212。

    由于 HD3SS3212的两侧均使用连接器、并且可以插入不同的主机/器件、因此您不能假定所有主机/器件都符合 USB 标准且具有内部交流电容器。 在 TX 和 RX 上放置交流电容器是对不合规 USB 主机/器件的寻址。 由于 HD3SS3212是多路复用器、因此总可能电容为:

    总电容= 1/(1个主机交流电容+ 1个 HD3SS3212 TX 电容+ 1个 HD3SS3212 RX 电容+ 1个器件交流电容)。 RX 电容器的最小值为297nF、最大值为363nF 总电容最小值为75nF、最大值为265nF 为了满足总电容要求、必须对所有可能的组合情况进行计算。

    USB3最大电缆长度为3m。 但是、如果在 HD3SS3212的两侧使用连接器、则两侧的最坏情况可能是3m、这会导致 HD3SS3212电路板的总电缆长度为6m +损耗、这种情况不起作用、因为这违反了 USB 规范。

    更好的解决方案是在一侧使用 USB 插头、在另一侧使用 USB 连接器、而不是使用 HD3SS3212、使用 TUSB1042、因为 TUSB1042具有 RX 均衡器、有助于补偿电缆损耗、有效延长3m 电缆长度。

    谢谢
    David