This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:输入侧的眼罩规格

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752295/sn75dp130-eye-mask-spec-for-the-input-side

器件型号:SN75DP130

您好!

您是否具有运行速率为1.62Gbps 的 SN75DP130主链路终端的输入侧的眼罩规格?
这是使用灌电流器件。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    请参阅 DP 规格。

    对于 HBR2、为了满足下游器件合规性、表3-21中列出了眼图眼宽/高度要求。

    对于 HBR/RBR、图3-39中的多边形表示进入下游器件的最小入口眼图、其中 TP3表示 RBR、TP3_EQ 表示 HBR。
    表3-25和表3-26分别包含了用于下行器件掩码的顶点的高比特率和低比特率值。

    您还需要参阅表3-22以了解抖动预算。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我添加了有关此帖子的问题。

    我的客户有 VESA DisplayPort 标准版本1、修订版本1a (2008年1月11日)。
    在本文档中,您提到的掩码是否为“图3-20:TP3的掩码”和“TP3降低比特率时的表3-17接收眼图顶点”?

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新水山

    正确、有关 HBR 数据速率、另请参阅表3-16。

    谢谢
    David