This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:搭接电阻比问题

Guru**** 2766455 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754676/dp83822i-question-for-strap-resistor-ratios

器件型号:DP83822I

大家好、

    我的客户计划使用 DP83822I、他们发现  数据表中建议使用容差为1%的自举电阻比。如下图所示。

他们很 难 购买反馈电阻器值、如1.96、2.49、5.79、容差为1%。 因此、他们想知道电阻精度是否必须如此高?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    建议的1%容差是为了确保在加电/复位期间更好地控制 PHY 自举引脚上的电压。 数据表的表10列出了每种自举模式的电压范围。 只要等效电压适合该自举模式的可接受电压范围、客户就可以选择不同的电阻值。

    例如、RX_D0有一个9k Ω 的内部下拉电阻器、并且处于缺省模式1。 如果客户希望将其绑带到模式2、则可以选择不同的 RH 和 RL 电阻值、以便电阻器(内部9k Ω、RH、RL)产生的等效电压介于0.148xVDDIO 和0.181xVDDIO 之间。

    此致、

    Aniruddha