This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光模块的低速单端信号和 I2C 接口

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402, FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753848/low-speed-single-terminal-signal-and-i2c-interface-of-optical-module

主题中讨论的其他器件:FPC402FPC401

请帮助我推荐用于光学模块的 I2C 接口、用于将一个 I2C 转换为多个光学模块的 I2C 接口以及用于光学模块的专用 IO、这些通常用于 IO 和 I2C 不够的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对 I2C 器件有何要求? 您是否需要电压转换(如果需要、使用什么电源电压)? 您是否知道您是否需要缓冲器(即、为了帮助驱动更大的寄生电容)? 专用 IO 意味着什么?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有缓冲器和电平转换的情况下、同时实现 IO 扩展和 I2C 扩展。 IO 可以是通用 IO。 该芯片通常用于光学模块。 我在官方网站上找不到它。 官方网站上提供了 I2C 扩展芯片和 IO 扩展芯片、但两者并不相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了 Fcp401、FCP402、但官方网站没有任何信息。 您能否提供以下数据表? sparkmma@163.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您确定这是 TI 器件吗? 我无法找到任何相关信息。 您能告诉我您在哪里找到了此器件吗?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FPC401 FPC402在官方网站上只提供了一个概览、没有详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FPC 产品位于安全的网站上。 请单击以下链接并申请此产品的数据表。 此外、还请提供有关您的应用的背景或信息。
    myportal.ti.com/.../dt

    此致、Nasser