This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:无 DDC 信号时的行为

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753928/sn75dp126-the-behavior-when-there-are-no-ddc-signals

器件型号:SN75DP126

您好!

我的客户计划使用 SN75DP126。
它用于 DisplayPort 和 HDMI/DVI 的转换适配器。

DisplayPort (DP++)由 USB Type-C 中的交替模式传输
因此、没有 DDC 信号(SCL_SRC、SDA_ARC)。
DP-HDMI 适配器 ID 缓冲器是否在此状态下正常运行?
我们很担心 AUX 和 DDC 是否可以很好地进行更改。


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将于明天通知您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itabi

    SN75DP126不支持 I2C-over-AUX 桥、所以 DP HDMI 适配器 ID 缓冲器必须通过 DDC。

    您可以看一下 SNx5DP159、它具有 I2C-over-AUX 桥接器、而 DP-HDMI 适配器 ID 缓冲器将通过 DDC 或 AUX。

    谢谢
    David