This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:如何使用 ALP 的裕度分析工具?

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742129/alp-how-to-use-the-margin-analysis-tool-of-alp

器件型号:ALP

大家好、E2E 成员、

我想知道如何使用利润分析工具。

1. SP 代表什么?
2.什么是 SP 标签?
3.我应该检查利润分析工具的结果是什么?

此致、
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NAO、
    您可以联系您在日本的当地 TI FAE、以便他们为您提供有关 ALP 利润分析工具的一些材料。
    SP 代表选通位置(也称为 S 滤波器)
    基本上、您正在寻找 EQ 和 S 滤波器设置组合的裕度(绿色方块)。 在这种情况下、例如您在 S-Filter 上提供了6到11的设置、这将是良好的设置、其中8、9和10为您提供了 EQ 设置的最大裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Palaniappan

    感谢您的快速回复。

    如何在 FPD-Link 器件中设置 S 滤波器?

    此致、
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 SFilter 设置、请参阅954数据表。 SFILTER_CFG (寄存器0x41)寄存器可用于设置该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Palaniappan

    感谢您的快速反馈。

    此致、
    NAO