This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:集线器的基本实现

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754704/tusb4041i-basic-implementation-of-the-hub

器件型号:TUSB4041I

大家好!

我想将 TUSB4041I 用作简单的经典 USB 集线器(无需电池充电)

我发现这条线程基本上就是我要尝试的,但有两件我不理解的事情:

1) 1)在注释中说 FULLPWRMGMT 引脚应连接高电平,但从上传到该主题中的原理图看,我觉得已经是这样了...

2) 2)引脚13、8和10上的分压电桥有什么用途?

无法将它们直接连接到 VDD33源?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    1.客户在配置引脚上同时放置了上拉和下拉选项。 响应者似乎只是想澄清他们需要在 FULLPWRMGMTz 引脚上实现上拉选项。
    2.这些不应是分压器,它们应该是上拉或下拉弹出选项-每条线路上只应安装一个。

    该原理图是由客户而非 TI 生成的。 在功能上、这是可以的、但应该注意的是、如果您实施的设计将考虑用于 USB-IF 标识、则 USB 规范需要过流报告。

    EVM 用户指南中包含 TI 设计: www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,是的,有了上拉/下拉选项,这是有道理的! 感谢您的澄清!

    连接到集线器的下游 USB 设备不会被插拔,而是物理连接到集线器,因此我不需要过流保护,对吧?

    是的、为了设计我的电路、我主要使用集线器官方文档和示例!

    确保:由于我不需要任何电池充电选项,FULLPWRMGMT 和 AUTOEN 引脚可以连接高电平,对吧?
    成组和 PWRCTL_POL 引脚怎么样?
    我并不真正理解数据表中的相关部分...

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您已永久连接器件、则不需要过流报告、但为了符合 USB-IF 标准、需要将端口标记为不可通过 EEPROM 或 SMBus 移除。 同样、在功能上这不是一项要求-集线器以相同的方式工作。

    是的、FULLPWRMGMTz 应该被拉高。 AUTOENz、成组、PWRCTL_POL 与您的应用没有关系。 我建议使用内部 PU/PD 默认值、而不是这些引脚上的外部默认值。 其中有几个引脚在正常运行期间成为状态输出、并且使用外部 PU/PDS 会增加功耗。

    此致、
    JMMN