This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:使用带以太网 RJ-45连接器的 r TPD4E05U06QDQARQ1

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754384/tpd4e05u06-q1-using-r-tpd4e05u06qdqarq1-with-ethernet-rj-45-connector

器件型号:TPD4E05U06-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06

大家好、我对如何将 TPD4E05U06QDQARQ1连接 到千兆以太网的 RJ-45连接器有点困惑。 到目前为止、我拥有以下内容:

我一直在阅读数据表、但我不理解 NC 引脚的"直通"功能、第2页和第12页。

我是否正确连接了它?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、
    NC 引脚可通过其两端的引脚进行连接。 引脚1“流经”(铜线迹连接)到引脚10。 引脚2可通过引脚9等进行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    金马伦

    您好吗、您说它应该与上第9页的图类似
    www.ti.com/.../sszb130c.pdf

    这会将 TX+连接到 TX-。

    对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 NC 线的用途有点困惑。 这是应该如何连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您已经接近尾声。 现在短接引脚1和引脚10、引脚2和引脚9、引脚3和引脚8、引脚4和引脚7引脚5和引脚6。

    还将引脚3、8连接到 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么样子的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、
    这是正确的、但是您需要将器件放在变压器的另一侧(在变压器和物理层之间)、因为变压器该侧的共模电压可能远高于 TPD4E05U06 5V 的工作电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变压器集成在 RJ-45中。 那么、我不应该使用 TVS 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、
    这是我的故障、我会向后读您的原理图。 设置正确。 我对这种混乱表示歉意
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ARM_5F00_DSP-37.pdfHere's我的完整原理图。 我应该在前面附上这一情况。