This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP412:TJ 限制?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754511/sn75lvcp412-tj-limitation

器件型号:SN75LVCP412

大家好、TI Sirs

我 在设计中使用的是 SN75LVCP412RTJR 器件。

我想知道该芯片的最高建议结温是多少?

由于数据表仅显示环境温度限制(Ta=85C)

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Voyager、

    最高 结温 为125C。  即使在环境温度为85°C 且无气流的情况下、这也不应成为问题。

    根据数据表信息:环境 温度= 85C 将导致结温为 85C +(300mW/11.76mW/C)= 110.5C  

    此致、

    Lee