This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:最大额定功率与夹具组件选择之间的关系

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753502/tvs2700-the-relationship-of-maximum-watt-rating-and-selection-of-clamp-component

器件型号:TVS2700

TVS2700是一款 µs 组件、其最大功率等于1250瓦、基于 IEC 61000-4-5功率8/20 μ s 最大浪涌脉冲
如何获取和计算 TVS 元件 TVS2700的最大功耗?

请提供最大额定功率计算与锁模组件选择之间的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-

    如您所示、当暴露在半长20us 的 IEC61000-4-5脉冲下时、器件的最大功率为1250W。 根据所应用脉冲的长度、功率将发生显著变化。 您希望测试哪种类型的脉冲?


    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试需要8uS/20us 和10uS/1000US 浪涌脉冲测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-

    器件数据表列出了8/20us 和10/1000us 的最大功耗和电流消耗。 这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    阿尔茨