This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:输入未连接时的行为

Guru**** 2828355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754239/ds10br150-behavior-if-inputs-are-not-connected

器件型号:DS10BR150

如果器件与未连接的输入一起使用、会发生什么情况。 在我们的应用中、将使用电缆将 LVDS 驱动器连接到该缓冲器、但我只想确保当输入与电缆断开连接时该部件不会开始振荡? 是否有默认输出值? 或者、我们应该稍微偏置输入以确保默认值... 我们的适度数据速率约为200Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    没有输入信号的结果是不确定的-因此可以进行振荡或随机输出转换。  我会稍微偏置输入以克服输入空闲条件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、因此我将10k 至+2.5V 的输入偏置为10k 至 GND、而 IN+的输出偏置为10k 至 GND、因此我不会将中间电势过多(1.25V 而不是1.2V)、并产生12mV 的轻微偏置。 感谢你的帮助。