This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002EVM:TLK10002EVM 和 GUI

Guru**** 2671345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739434/tlk10002evm-tlk10002evm-and-gui

器件型号:TLK10002EVM

我在 Win10计算机上安装了 TLK10002EVM GUI、即使没有与 EVM 进行 USB 连接、右下角的软件指示灯也会从红色(正在工作)转换为绿色(就绪)。 SLLU147似乎表示它已建立 EVM 连接、但没有。 当我将 USB 电缆连接到 EVM 时、最初 USB LED"在线"为绿色、"暂停"不会亮起、但在大约20秒后转换为红色 GUI 不指示任何内容已更改。 是否有其他方法可检查 GUI 和 EVM 是否正在进行实际通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    很抱歉耽误你的时间,我们会仔细研究这个问题,并尽快回复你。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randall、

    您能否尝试使用 Win 7操作系统并查看问题是否出现? 我们已经看到 Windows 10和其他 USB 驱动程序的问题、我想确保这不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randall、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经验证了几个方面、一个是 Win10驱动程序处理 GUI 不正确、因此实际上不起作用、但 Win7确实起作用。 第二点需要注意的是、我们公司的安全软件在后台运行、这也会造成干扰、因此我们必须使用"非公司"Win7机器才能进行连接。