This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于 TMDS181/TMDS171的功能模式。 重定时器模式是否包含转接驱动器功能?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754029/tmds181-about-the-functional-mode-of-tmds181-tmds171-does-the-retimer-mode-include-redriver-functionality

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件: TMDS171

女士们、先生们、我对 TMDS181/TMDS171的功能模式有一些疑问:

重定时器模式是否包含转接驱动器功能?

2.为什么将模式设置为交叉(驱动器重定时器)模式?

3.如果将整个范围设置为重定时器模式,是否有任何缺点?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认为重定时器/转接驱动器模式。 您需要 I2C 来设置转接驱动器或重定时模式。 如果将整个范围设置为重定时器模式、则没有任何缺点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。
    还有两个问题要问。 非常感谢。
    Q1:我对重定时器模式和转接驱动器模式的理解如下。 正确吗?
    TMDS181主要具有 EQ 模块、CDR 模块(PLL)和驱动器模块。
    重定时器模式包含所有功能。
    转接驱动器模式跳过 CDR 模块、仅限 EQ 和驱动器模块、EQ 和驱动器的性能与重定时器模式的性能完全相同。
    CDR 功能仅在高速时起作用(抖动和偏斜对高速传输的影响更大)、因此芯片建议在交叉模式下进行设置。
    根据数据手册中寄存器0Ah 1:0的功能描述、我可以通过 I2C 强制切换至重定时器或转接驱动器模式。 但不建议这样做。

    Q2:根据数据手册中对转接驱动器模式的描述、在转接驱动器模式下、器件仅补偿 ISI 损耗。 ISI 补偿是否在重定时器模式下也可用? 使用哪个模块来实现此功能?