This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988最终应用问题

Guru**** 2589520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754374/tps65988-tps65988-end-application-question

器件型号:TPS65988

您好、E2E、

我们正在计划一个使用 USB PD 的新项目。

该项目的理念是具有两个 USB-C 端口。 它旨在尽可能成为总线电源器件。

由于我们担心 USB C 端口的功耗、因此我们正在考虑使用两个 USB C 端口。 主机将尝试连接到器件、如果它具有低功耗 USB 端口、则第二个端口将用于为其供电。 但是、提供电源的端口可以是两者中的任何一个。 在这种情况下、端口将对信号和 PD 完全正常工作。  

您是否看过这样的设计、您是否可以分享任何配套资料?  请随时通过离线方式向我发送电子邮件。

它需要两个 PD 端口、但其中只有一个端口是电源。 电源端口将取决于使用哪个端口来传输主机数据。

我认为这非常适合 TPS65988。  在此应用中使用此器件是否存在任何问题?  如果它能起作用、我们是否应该意识到任何"问题"?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我建议订购 TPS65988EVM、看看它是否能满足您的设计需求。

    谢谢、
    Eric