This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:如何将 SN75LVPE801从 ALP 模式唤醒? 它是否支持符合 PCIe L1.2标准

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE801, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754074/sn75lvpe801-how-to-wake-up-sn75lvpe801-from-alp-mode-does-it-support-pcie-l1-2-compliant

器件型号:SN75LVPE801
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的团队:

 戴尔 Custerom 在 SN75LVPE801中向我们提出了2个问题。

如何将 SN75LVPE801从 ALP 模式唤醒? 是否在唤醒事件期间错过了第一条消息?

是否支持符合 PCIe L1.2标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    SN75LVPE801不完全符合 PCIe 标准。   使用 PCIe 中定义的 RXDET 工艺无法100%检测到输入终端。  

    PCIe L1.2状态会关闭大部分 PCIe 功能以节省功耗。   SN75LVPE801 未计划进行任何测试、以确定是否与 PCIe L1.2 节能特性和要求兼容。

    此致、

    Lee