主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器
您好!
我们将 SN65DSI83桥接芯片与我们的应用处理器配合使用、将4通道 MIPI DSI 数据转换为4通道 LVDS 数据。 下面是我们的配置。
DSI:
4个数据通道+ 1个时钟通道
DSI 时钟- 683MHz 342 MHz
LVDS:
像素时钟- 113MHz
刷新率- 50Hz
分辨率(宽 x 高)- 1920*1080
H 前沿- 10
H 后沿- 70
H-SYNC-脉宽- 10.
垂直前沿- 10.
V-Back 沿- 30
V-SYNC-脉宽- 10.
位/像素- 24位/RGB
参考时钟- DSI 连续时钟
我们尝试了生成的测试模式、但它失真且闪烁。 此外、测试模式的一部分呈灰色显示并重叠。
查询/观察:
SN65DSI83是否能够支持该分辨率? 根据 SN65DSI83数据表、该器件可支持高达1920x1080@60fps 的数据速率。
2.应该为正确的测试模式配置什么?
应用所连接的测试模式配置后- 寄存器0xE5被设置为0xC1、表示 SYNC/CRC 错误? 造成这种情况的根本原因是什么?
我们能够从 DSI 获取数据并将其显示在 LVDS 上、但同样、它是重叠的、显示的一部分是灰色的。
请提供您的输入。
谢谢。