This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:测试图案失真&DSI 数据

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752100/sn65dsi83-distorted-test-pattern-dsi-data

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好!

我们将 SN65DSI83桥接芯片与我们的应用处理器配合使用、将4通道 MIPI DSI 数据转换为4通道 LVDS 数据。 下面是我们的配置。

DSI:

4个数据通道+ 1个时钟通道

DSI 时钟- 683MHz 342 MHz  

LVDS:

像素时钟- 113MHz

刷新率- 50Hz

分辨率(宽 x 高)- 1920*1080

H 前沿- 10

H 后沿- 70

H-SYNC-脉宽- 10.

垂直前沿- 10.

V-Back 沿- 30

V-SYNC-脉宽- 10.

位/像素- 24位/RGB

参考时钟- DSI 连续时钟

我们尝试了生成的测试模式、但它失真且闪烁。 此外、测试模式的一部分呈灰色显示并重叠。

查询/观察:

SN65DSI83是否能够支持该分辨率? 根据 SN65DSI83数据表、该器件可支持高达1920x1080@60fps 的数据速率。

2.应该为正确的测试模式配置什么?

应用所连接的测试模式配置后- 寄存器0xE5被设置为0xC1、表示 SYNC/CRC 错误? 造成这种情况的根本原因是什么?

我们能够从 DSI 获取数据并将其显示在 LVDS 上、但同样、它是重叠的、显示的一部分是灰色的。

请提供您的输入。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saiyam、

    您的 DSI 时钟频率明显超出规格。 该器件的最大 DSI 时钟频率为500MHz。

    另请详细了解以下链接、了解如何配置此器件:
    www.youtube.com/watch
    www.youtube.com/watch
    www.ti.com/.../slla356.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    它是理论上计算出的值、当我们使用 DSI 调谐器配置参数时、我们将获得大约~340MHz 的时钟。

    我们捕获了连接的 DSI 和 LVDS 时钟。 DSI 时钟完全在范围内。 因此、假设 DSI 时钟为~340MHz。

    此外、请检查随附的测试模式配置、我们将 DSI clk 用作测试模式的参考输入。 DSI 时钟和 LVDS 时钟分频器会相应地设置。

    DSI CLK:

    LVDS CLK:

    让我们知道我们在这里遗漏了什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saiyam、

    您的面板接受哪种视频格式? JEIDA 或 VESA? 请分享面板数据表。

    同样、请详细浏览我共享的链接、因为无论怎样、我们将完成相同的调试步骤。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    我们的面板支持 VESA 标准。 您能不能告诉我您需要从数据表中获得哪些信息? 我将提供它。
    您能否帮助我了解这是由于 DSI 时钟相关问题? 根据规范、SN65DSI83将支持我们使用的分辨率和数据速率。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saiyam、

    它可能与 DSI 时钟相关、也可能与 DSI 时钟无关。 数据速率和分辨率是可以的、但 DSI 端和 LVDS 端之间也可能存在线时间不匹配(上述资源中对此进行了说明)。

    我想通过面板数据表验证几个方面。 例如、像素格式、通道映射、脉冲极性、时序参数、 等等 它看起来也像是反转脚本中 LVDS 通道的顺序。 你必须做这个吗?

    如果您可以、请通过 i-anyiam@ti.com 与我分享面板数据表和原理图、如果您不想将其发布在该论坛上。 然后、我可能可以使用 DSI 调谐器共享可用于配置 DSI83的设置。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 I.K.

    感谢您提供信息。 我已在您的邮箱 ID 中向您分享了数据表和其他面板相关信息。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件解决问题后关闭主题帖。 Saiyam、如果您有机会、请使用根本原因和解决方案更新此主题、以供将来参考。

    此致、
    I.K.