This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:关于 TCA4311A 的级联应用

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754018/tca4311a-about-cascade-application-for-tca4311a

器件型号:TCA4311A

尊敬的支持团队:

TCA4311A 是否支持级联应用? 如果是、如何为 TCA4311A 执行级联应用? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以背对背连接两个 TCA4311A、如数据表的图14所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    我也可以确认这一点。 请注意、该器件在其输入与输出之间引入了~100mV 的偏移、因此当串联多个缓冲器时、每个缓冲器都将添加新的偏移。 您应该确保在缓冲器链末端接收到的最终电压仍然足够低、以便被检测为一个逻辑"低电平"(即、它低于该总线段上 I2C 器件的 VIL)。

    此致、
    最大