This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:手动测试图形生成

Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754334/sn65dsi85-manual-test-pattern-generation

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83DSI 调谐器

我编写了一个脚本、该脚本使用 SN65DSI83生成测试模式。  我们现在继续介绍 SN65DSI85。  测试模式脚本不再起作用、到目前为止我还没有找到我缺少的内容。  我们使用的是基于基准的74.25Mhz 输入时钟  现在、当我运行脚本时、器件中没有任何内容。   

这是脚本

#READ 从寄存器中读取期望值为0x35
/i2cget_syk -f -y 12 0x2C 0x00


#设置时钟
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x0A 0x04
/i2cget_syk -f -y 12 0x2C 0x0A

#时钟设置
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x0B 0x00

# DSI 寄存器
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x10 0x20
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x11 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x12 0x2C
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x0D 0x01
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x13 0x00

LVDS 寄存器
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x18 0x78
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x19 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x1A 0x03
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x1B 0x00

#设置测试图形寄存器
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x20 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x21 0x05
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x22 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x23 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x24 0xD0
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x25 0x02
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x26 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x27 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x28 0x20
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x29 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x2A 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x2B 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x2C 0x28
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x2D 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x2E 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x2F 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x30 0x05
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x31 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x32 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x33 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x34 0xDC
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x35 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x36 0x14
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x37 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x38 0x6E
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x39 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x3A 0x05
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x3B 0x00
0x3C 上的#TEST 模式= 0x11
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x3C 0x11
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x3D 0x00
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x3E 0x00

#复位系统、不包括寄存器
/i2cset_normal_syk -f -y 12 0x2C 0x09 0x01

您看到了我错过的任何内容吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请使用 DSI 调谐器配置器件以生成测试图案和 DSI 数据。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白如何使用该工具。 它不会安装该 exe,但我可以通过手动调用 JAR 来运行它。 然后、它会运行、但在您无法滚动到的应用程序部分中会关闭一组图标。 总之、使用起来非常令人沮丧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    此版本的工具应解决切断部分问题: txn.box.com/.../mu0mutz5v8jixos7nqalkllsz2mazn8n (某些计算机由于某种原因在 TI.com 上的版本存在此问题)

    对于实际使用该工具、我们有一些视频可供您参考、具体取决于您的工作模式: www.youtube.com/results

    如果您有任何其他问题、疑虑或问题、请告诉我。

    此致、
    I.K.