Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822HF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753216/dp83822i-connection
器件型号:DP83822I主题中讨论的其他器件: DP83822HF
大家好、团队、
您能给我有关连接的建议吗? 我在两个 DP83822I 之间连接时遇到了问题(通常需要0.2us 的时间才能连接、但其中一些需要3s 以上才能连接。)
1.自举设置启用 AutoMDIX,但按如下方式设置 ForceModes。
这种情况是否启用自动协商? (或者您是否设置了自动协商示例?)
2.正确情况和故障情况之间的信号波形振幅存在差距,如下所示:
您对寄存器设置点之间的差距有疑问吗?
3.在宽范围(10秒)内监测信号波形时,客户发现振幅已标出,且不不稳定。
您是否知道为什么会 发生稳定和不稳定的振幅?
稳定的波形
波形不稳定
此致、
Nagata。