This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110:如何使用 DS16EV5110检测输出图像的正常问题

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754055/ds16ev5110-how-to-detect-the-normal-problem-of-output-image-with-ds16ev5110

器件型号:DS16EV5110

尊敬的先生:

我有疑问。 请给我一个答案。 如何使用 DS16EV5110。检测输出图像的正常问题是否有要监控的寄存器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    唯一的指示是信号检测引脚(引脚编号45)和寄存器0x01和0x02、它们指示使能引脚和升压设置。

    通常、DS16EV5110用于灌电流侧。 我认为最好让 FPGA 检查传入信号、然后更改 EQ 升压设置以优化传入信号眼图张开度。

    此致、Nasser