This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042G-Q1:CAN/LIN 总线至 SPI 接口、参考文档?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754108/tcan1042g-q1-can-lin-bus-to-spi-interface-reference-documents

器件型号:TCAN1042G-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FTCAN4550-Q1

我们的项目采用 TI CC2640R2F 作为 BLE 芯片组、我们保留 CAN 收发器(TCAN1042)以便与汽车系统通信。
我们听说有一个收发器到收发器 CAN/LIN 总线到 SPI 接口、您能否向我们推荐该芯片并向我们提供参考文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    TCAN4550-Q1器件能够在 SPI 接口和 CAN 或 CAN FD 接口之间进行转换。 该器件实现了 CAN FD 控制器和收发器、因此无需额外的 PHY 芯片即可直接连接到 CAN 总线。

    器件尚未完全发布、但可通过其 TI.com 上的产品文件夹获取预览信息:

    www.ti.com/.../TCAN4550-Q1

    单击"立即申请"按钮以请求访问这些文件。 我们的团队应在一天内批准、然后您将能够查看完整的数据表和其他支持文档。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大