This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:RS-485接地问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741729/sn65hvd485e-rs-485-ground-problem

器件型号:SN65HVD485E

您好!

我在电路上使用 SN65HVD485E 进行 DMX 通信、安装的是仅具有 AC (L/N/G)和 DMX 数据线(D+/D-)的跟踪系统

虽然工作正常、但当我学习大量文章时、他们总是建议让第三导体来帮助解决 GPD 问题。

在 SN65HVD485E 的典型应用电路原理图中、没有第三个导体。

RS-485通信是否真的有必要?

大家能告诉我 RS-485信号电流是如何流回自己的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC、

    这是一个很好的问题。 您可以在 本 应用手册的第11节中找到一些详细的讨论。  RS485具有差分信号、因此电流由总线而不是接地返回。 为了耐受接地电势差、RS485 收发器在-7V 至12V 共模范围内工作。 如果两个通信端之间的电压在该范围内、则传输应正常工作。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    感谢您的回答。

    因此,如果我的装置存在大型 GPD,我可能需要第三个我们称为接地的导体,将所有 RS-485收发器连接在一起,以确保工作电压在-7V~12V 范围内,对吧?

    由于我的机器具有非隔离式 RS485和独立电源(110VAC 至24VDC)、基本上其24V 都是浮动的。

    (我检查了电源、在交流接地端和24V-之间有一个电容器)

    您是否建议将所有装置的24V 连接在一起以形成相同的参考?

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    如果 GPD 太大、我们需要做一些事情、这是正确的。 我不确定将所有24V 电压连接在一起是否可行。 您只能将 RS-485的 GND 与一些限流电阻器连接在一起、这是应用手册图9中的选项 c。

    此致、

    Hao