This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:将两个 TUSB4041I USB 集线器连接在一起

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754250/tusb4041i-connecting-two-tusb4041i-usb-hubs-together

器件型号:TUSB4041I

您好!

我有两块板、一个带有 TUSB4041I USB 集线器、另一个带有 FT4232HL USB 器件。 我想将 TUSB4041I 和 FT4232HL 与其他 TUSB4041I USB 集线器连接在一起、因此我在整个系统中只能提供一个 USB 端口。

您能否告诉我这是否可行、以及是否需要额外的硬件/软件配置才能使其正常工作?

此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    USB 规范支持 USB 集线器的层。 最多可支持5个集线器层。 无需软件配置。

    此致、
    JMMN