This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1102E:TLK1102E

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752327/tlk1102e-tlk1102e

器件型号:TLK1102E
主题中讨论的其他器件: DS100BR111DS125BR111

你(们)好  

我们正在使用 TLK1102E、我们将查找更多详细信息:

  • 从 TLK1102E 到连接器的布线长度? 仅提供有关电缆长度的详细信息  
  • 寄存器设置是否有指南?
  • 是否有 IBIS 模型?

此致、

Avi Amitai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    您描述的图形类似于数据表首页上的图。 此图基于有源电缆设计、TLK1102E 放置在电缆组件桨叶上。 大容量电缆大约有1英寸的迹线、SFP+连接器有1英寸的迹线。


    我只能将数据表作为设置寄存器的指南。


    我没有此器件的模型。


    该器件有多种替代产品、支持 IBIS-AMI 建模并提供 EVM。


    DS125BR111和 DS100BR111


    此致、


    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    谢谢,
    数据表表表表表1中的另一个问题是设置寄存器3和6的均衡级别设置,寄存器6似乎有误,我认为它是寄存器7?

    此致、

    AVI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    谢谢、请使用寄存器7中的信息来设置均衡级别。  寄存器6是表中的拼写错误。

    此致、

    Lee