This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:引脚3和4的输出电压

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754276/pca9306-output-voltage-of-pin3-and-4

器件型号:PCA9306

尊敬的团队:

我的客户测量了引脚3和4的电压、发现当引脚5和6处于低电平状态时、大约有200~300mV (请参阅下面的 CH4)。 您知道原因吗?

请参阅下图和原理图。  

我们尝试调整引脚3和4的上拉电阻器、但它不起作用。 请帮您澄清问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我不理解这个问题。 该器件是一款电压转换器。 如果您将一侧拉至低电平、另一侧也将拉至低电平。  

    200~300mV 是 V=I*R 的结果、其中 V 是您要测量的200~300mV、I 是来自两个上拉电阻器的电流、R 是主/从下拉 FET 的 Ron。  

    您在5和6上有强大的上拉电阻器。 如果您需要较低的 V、则需要增加引脚5和6上的 R、当您在5和6上具有强上拉电阻时、在3和4上施加大上拉电阻将不起作用。

    谢谢、

    -Bobby