This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:在 SN65DSI83、SN65DSI84、SN65DSI85之间进行选择

Guru**** 2967050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754037/sn65dsi83-choose-between-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85

器件型号:SN65DSI83

您好!

我的客户希望使用 AM438X 作为 AP、并控制仅支持 MIPI 接口的显示屏幕。 在 AM438x 上、我们只有 LVDS 接口。

因此、我们需要 LVDS 到 MIPI 桥接器。

但我不确定选择哪一个。

85似乎是双通道。 84和83似乎是单通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    遗憾的是、这些器件都不适合其应用。 SN65DSI8x 仅为 MIPI DSI 至 LVDS 桥接器。 我们没有任何 LVDS 到 MIPI DSI 的解决方案。

    此致、
    I.K.