This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752766/tps65982-tps65982-problem

器件型号:TPS65982

尊敬的 TI 先生:

TPS65982引脚 L4 LSX_R2P MΩ:未使用时电阻介于1 kΩ 和5之间的接地引脚。

但我发现 TPS65982 EVM 用户指南中的 TPS65982引脚 L4 (LSX_R2P)悬空。

哪一个是正确的?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    kΩ 表中的 MΩ 是正确的、未使用时、请在1k Ω 和5k Ω 电阻之间接地。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、还有以下引脚 UART_TX (E2)、UART_RX (F2)、LSX_R2P (L4)、DEBUG1 (L2)、DEBUG2 (K2)。 数据表不同于 TPS65982 EVM 用户指南。
    我是否仍然遵循数据表?未使用的引脚 GPIO 和 SPI)也接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请遵循数据表中有关这些引脚的建议。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请选择此已解决问题

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法单击按钮。\n 您知道如何操作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我觉得只有 Terry Tseng 才可以点击按钮、因为他问的是原始问题。

    谢谢、
    Eric