This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:您能否为我提供 DS15BA101的输入引脚(IN+/IN-)和输出引脚(OUT+/OU-)的任何等效电路?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, LMH0202, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753517/ds15ba101-could-you-please-give-me-any-equivalent-circuit-of-input-pins-in-in--and-output-pins-out-out--of-ds15ba101

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件: LMH0202LMH0302

 大家好、

 我的一位客户在其产品中使用了大量 DS15BA101。 但器件 在现场有问题。 根据他们的信息、似乎出现了问题

由 DS15BA101 输入/输出(IN+/IN-/OUT)端子上的任何噪声引起。 为了解决问题、客户希望自己尝试 一些应对措施。  

 此外、为了应对这些措施、他们想  强烈了解输入/输出引脚的等效电路。   

 您能否为我提供 一个输入/输出(IN+/IN-/OUT +/OUT-)端子的等效电路?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    DS15BA101 IO 结构与 LMH0202或 LMH0302相同。 唯一的区别是 LMH 器件具有75欧姆的上拉电阻、而 DS15BA101具有50欧姆的上拉电阻。 如果您愿意、请发送电子邮件至 Nasser.mohammadi@ti.com、以便您可以提供有关客户所面临问题的更多详细信息。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nasser、

    非常感谢您的快速回复。
    是的。 我将向您发送有关客户问题的更多详细信息电子邮件地址。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。