This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:缺少新版本指南

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752816/ds90ub928qevm-new-version-guide-missing

器件型号:DS90UB928QEVM
主题中讨论的其他器件:ALP

尊敬的所有人:

我找不到板版 SV600901 B -001的指南、请提供。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、新 EVM 的更新用户指南尚不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hamzeh:

    那么我们如何处理它呢?我是否需要一个额外的 ALP 硬件来写入它上的寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果用户指南不可用...用户如何处理它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bhanu、

    EVM 上有一个嵌入式微控制器、因此您可以通过 USB 电缆将 PC 连接到 EVM、而无需任何其他硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在使用旧的用户指南。 差异不多、功能相同!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeed:

    感谢您的支持。

    目前我正在尝试进入“ALP nano 1”模式,但主板始终处于 HID (USB 2 any)模式。

    如何引导至 ALP nano 1模式?

    我是否必须保持任何特殊的跳线设置才能检测 ALP? 我保持与图片1完全相同

    要…ALP 模式、请执行以下操作:是否需要连接12v 或仅 USB?。我仅连接了 USB。

    我的固件版本(2.8.2.0)是否正确?

    在 ALP 软件中,我看不到任何设备出现。 请参阅 Iamge-4。

     

     

    图像- 1.

    图像2.

    图像- 3.

    图像- 4.

    此致、

    Bhanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hamzeed:
    请支持我的技术问题以解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bhanu、

    很抱歉、我看不到您提到的图片。
    不过、您为什么要尝试进入 ALP 纳米模式? 此模式为虚拟模式、一旦拔下 EVM 插头、就会切换至该模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phanu、

    请参阅以下主题、您遇到的类似问题已得到解决。

    e2e.ti.com/.../2625328
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    感谢您在不进入 ALP 模式的情况下提供的支持...如何对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢它现在的工作