This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 ATCA 的 I2C 解决方案的更多信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753702/about-i2c-solution-for-atca

主题中讨论的其他器件:TPS2480

尊敬的支持团队:

客户有 ATCA 架构的申请、系统中有前插子卡和后插子卡、 还需要 I2C 通信。主 设备位于前插件板上、2个从设备位于后插板上、它们需要支持热插拔和高可靠性、 您是否有建议的解决方案/拓扑?   

前板尺寸:32厘米*28厘米

后板尺寸:32厘米*10厘米

该连接器是5G 高速连接器。  

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    我将研究这个问题、并在星期一返回。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mao、

    您能看一下 TPS2480热插拔控制器吗? 它具有 I2C 接口、可能适合您的应用。

    此致、
    Rakesh