This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH0384:用于 LMH0384和 LMH0303的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH0303, LMH0384, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753818/tina-spice-lmh0384-ibis-ami-models-for-lmh0384-and-lmh0303

器件型号:LMH0384
主题中讨论的其他器件:Tina-TILMH0303LMH0397

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否有任何计划发布用于 LMH0384和/或 LMH0303的 IBIS-AMI 模型? 我在电路板上有这些器件、需要进行一些 HyperLynx 信号完整性仿真。 如果它们不可用、我可以使用 IBIS-AMI 模型的更新器件将会接近?

谢谢、

Briana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Briana、

    这些功能不适用于 LMH0384器件。 请查看 LMH0397器件。 这可用于均衡器和电缆驱动器侧。 以下是指向此器件产品文件夹的链接:
    www.ti.com/.../LMH0397

    此致、Nasser