This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果 LSF0204或 TXS0104可用于 I2C 电压转换?

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733347/if-lsf0204-or-txs0104-can-be-used-for-i2c-voltage-convet

主题中讨论的其他器件:PCA9306TXS0102LSF0204

我有一个应用需要将3.3V I2C 和2个 GPIO (3.3V)转换 为5V I2C 和2个 GPIO (5V)。 一种解决方案是:使用 TXS0102处理 GPIO 电压转换、使用 PCA9306等特殊 I2C 电压转换器处理 I2C。 我想知道我是否可以使用 LSF0204或 TXS0104等芯片来处理这两个信号。

我认为 LSF0204或 TXS0104具有足够的通道(4位)和 双向电压电平转换器、并且具有足够的速度来处理 I2C。  如果我是对的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、LSF0204或 TXS0104可用于 I2C。 是的、您可以使用 LSF0204进行此单芯片转换。 只需确保在需要时使用适当的上拉电阻器。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、
    非常感谢!