This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:寻找 USART 转 CAN 解决方案

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741945/tcan1042h-look-for-usart-to-can-solution

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

我的客户需要一个 USART 器件才能 在其 WiFi 模块中使用 CAN 器件。 我们是否有合适的产品可以满足此功能? 或者我们是否有解决方案可以实现此功能。

我 ,了 TCAN1042、它仅是 CAN 收发器、不包含 CAN 协议 μ P、对吧? 我们有 CAN 控制器部件吗? 因为它们的 WiFi 模块不包含 CAN 协议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    正确的做法是、TCAN1042不包含控制器部分、仅包含收发器。 TCAN4550听起来非常适合此应用、它是一个将 SPI 通信转换为 CAN 协议消息的 SPI 至 CAN 器件、以及集成在同一封装中的收发器。 如果您访问 TCAN4550产品页面、则可以提交完整数据表以及 EVM 和器件样片的请求。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复。
    我看到 TCAN4550用于 CAN 的 SPI、因此我们没有用于 CAN 器件的 UART?
    我将与客户核实他们是否可以使用 SPI 而不是 UART。 TCAN4550是否为 RTM、为何不在线完整数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    遗憾的是、我们没有专用于 CAN 器件的 UART。 TCAN4550可提供样片、但计划于2019年第2季度发布 RTM。

    我能不能问客户为什么需要 UART 到 CAN? 这是什么类型的应用?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    TCAN4550尚未上市、但目前正在 TI.com 上提供样片、可通过产品文件夹中提供的链接请求获取完整的数据表。  请参阅以下快照:

    此致、

    Max Megee

    INT-TRX 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户在 WiFi 模块中使用它