This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:I2C 的时钟扩展

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740413/lmh1297-clock-stretching-for-i2c

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH0397

您好!  

我对 LMH1297和 LMH0397有疑问。

[问题]

以下器件是否支持时钟扩展功能?
我们使用 SMBus 模式。

- LMH1297RTVT
- LMH0397RTVT

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kudo-San、

    LMH1297和 LMH0397的工作 方式相同。 为了延迟 SMBus 事务、主机可以将时钟线保持在低电平。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的快速回复。

    请让我提出一个问题。

    我将"时钟拉伸"识别为"保存时钟线可能保持低电平"。

    但是、在 LMH1297和 LMH0397中、 "主机可以将时钟线路保持在低电平"。

    这就是为什么?

    此致、  

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kudo-San、

    LMH12xx 器件始终是 SMBus 从器件。 这意味着它们接收时钟或 SCL 信号由主机驱动、而从器件-例如 LMH12xx 器件-不会将时钟线路拉至低电平。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    很抱歉我迟到了。
    我理解您的答案。
    感谢您的合作!

    此致、
    Kaede Kudo