This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:更换 TCA9534

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/752799/tca9554-replace-tca9534

器件型号:TCA9554

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们知道9554的 IO 上有内部100k pu、但9534没有。

但我们想知道9554可以替代9534吗? 还是9534可以替代9554?

有任何风险?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    从外观上看。 这些器件共享相同的从器件地址、是引脚对引脚的、并且具有相同的寄存器。 所有这些都意味着我们应该能够用另一个没有问题的方法来取代它。

    唯一看起来不同的是您指出的内部上拉电阻器。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回答、还有一个问题

    在我们的原理图中、如果我们设计外部 I/O 上拉电阻器、同时利用 TCA9554、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Shu、

    如果您有一个外部上拉电阻器并使用 TCA9554、则唯一会发生的情况是您将具有两个并联电阻器。 如果外部电阻器远低于100k、则器件实际上只会看到外部上拉电阻器。 这样做没有问题。

    谢谢、
    -Bobby