This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83822HF:DP83822HF 虚假载波事件计数器

Guru**** 2760725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741764/linux-dp83822hf-dp83822hf-false-carrier-event-counter

器件型号:DP83822HF

工具/软件:Linux

你(们)好

与链路伙伴的断开连接监控是使用 False Carrier Event Counter 的计数值执行的、这是否是合理的对策? 
此外、通过发出以下复位来实现链路恢复方法。 
0x001F PHY 复位控制寄存器(PHYRCR)位15、位14

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为什么不使用链路状态位来监控链路?
    我不确定为什么要使用 False Carrier 通过实际链路状态位检测链路状态。

    链路恢复意味着什么?
    PHY 将不断尝试建立链路、而无需激活复位。
    但是、如果在自协商位字段中更改自协商广播、则需要使用寄存器0x0重新启动过程。