This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV010A:&DS90LV012A:布局问题

Guru**** 2874200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A, DS92LV010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742013/ds92lv010a-ds90lv012a-layout-questions

器件型号:DS92LV010A
主题中讨论的其他器件:DS90LV012A

我目前正在为 DS92LV010A 和 DS90LV012A 进行布局。 最好将其布置为具有2个端接 LVDS 分支的“T”,还是在“C”配置中使用一个更长的分支?  “T”将是双端接的,长度相等的分支,“C”将是单端接的,但长度是线迹的两倍。  

 

此外、我应该使用不带集成端接电阻器的 DS90LV012A 接收器来实现 BLVDS、对吧?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这是 DS92LV010A 和 DS90LV012A 之间的点对点连接吗? 如果是、您能否解释 T 和 C 配置的含义? 图表或简单的草图会很有帮助。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将离线跟踪文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您离线提供详细信息。 C 配置更好、其中的一侧是 DS92LV010A 发送器、而所有 DS90LV012A 接收器都位于一条总线上(无分支)。 T 配置中的分支会产生不连续性、从而导致信号完整性问题。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yaser。

    另一个问题:我应该使用 DS90LV012A 接收器、但没有集成的 BLVDS 端接电阻器、对吧?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    只有最后一个(最远)的 DS90LV012A 接收器才应具有端接(内部或外部)。 此外、由于驱动器为 BLVDS、因此您还应在 DS92LV010A 发送器侧放置一个端接。 这有助于吸收任何返回到发送器的反射。

    需要考虑的另一个因素是尽可能缩短残桩的长度(DS90LV012A 接收器与总线的连接)。

    此致、
    相位