This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:设备故障

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753665/ds25br120-device-fails

器件型号:DS25BR120
主题中讨论的其他器件:DS25BR110

尊敬的支持团队:

我们有一个应用是使用 DS25BR120和 DS25BR110来驱动大约500MHz 的 LVDS 信号。 两个设备之间的1.5m 外部电缆。

电缆是一根 RJ50电缆、HF 性能较差-我们将在后续步骤中提高电缆质量和长度。

在我们的长期测试中、EQ 和 PRE 已设置好并正常工作、但某些器件是由具有缺陷 DS25BR120的客户返回的。

器件内部 VCC 和 GND 之间基本上存在短路。 可以在输入端测量100欧姆端接、但不能在输出端测量。

我们使用直流耦合。

您是否有任何建议 可以将 DS25BR120输出终止到完整的器件故障?

您能否就测试提供任何建议? 是否有您可以建议的任何经批准的保护电路?

BR、

kA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kjer、

    它听起来像是由电缆充电或其他 ESD 事件引起的电气过载。

    此致、

    Lee