This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753495/ds250df410-ds250df410

器件型号:DS250DF410

您好:

我使用 DS250DF410手动数据速率配置21.785G、

REG_0x60_val = B0

REG_0x61_val=B6

REG_0x62_val = B0

REG_0x63_val=B6

那么 REG_0x2F_val  是默认值(0x54) 还是配置为其他某个值?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在21.785G 手动速率配置中得到的值略有不同。 请参阅以下内容:

    0x60 = 0x76

    0x61 = 0xB6

    0x62 = 0x76

    0x63 = 0xB6

    我还建议将0x64设置为0xFF。 0x2F 可保持为默认值。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师